我们今天能为您提供什么帮助?

继电器底座RXZE2S114M与RXZE2S114S主要有哪些区别?

问题描述:
介绍继电器底座RXZE2S114M与RXZE2S114S的区别

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXZE2S114M与RXZE2S114S配合的继电器类型相同,

主要区别为:

RXZE2S114M为螺钉接线端子,RXZE2S114S为弹簧接线端子;

RXZE2S114M安装宽度为27mm,RXZE2S114S安装宽度为31mm;

RXZE2S114M可以选用横联片附件RXZS2,RXZE2S114S不能使用横联片附件;