施耐德时间继电器的环境温度范围是多少?
问题描述:
REXL系列时间继电器的环境温度范围是多少所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
施耐德在售系列的时间继电器有REXL,RE22,RE17和RE48。
REXL系列:工作温度为-20℃~+60℃,贮存温度为-40℃~+70℃;
RE22系列:工作温度为-20℃~+60℃,贮存温度为-40℃~+70℃;
RE17系列:工作温度为-20℃~+60℃,贮存温度为-30℃~+60℃;
RE48系列:工作温度为-20℃~+50℃,贮存温度为-40℃~+70℃。
是否有帮助?