我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610模拟输入输出如何设置?

问题描述:
ATV610模拟输入输出如何设置。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频以将“AI1设置为0-10V,AI2设置为4-20mA,AQ1设置为电机频率,模拟输出为电流,4-20mA,AQ2设置为电机电流,模拟输出值为电流4-20mA”为例,设置参数:

进入4“完整设置”, 找到4.2“输入/输出”。进入AI1配置,包括AI1分配,AI1类型,AI1最小值,AI1最大值。

AI1分配为只读状态,用于查看AI1当前被分配的功能,AI1的类型可以设置为电压或电流,将AI1的类型设置为电压,AI1最小值设置为0V,最大值设置为10V。

进入AQ1配置,包括AQ1分配,AQ1类型,AQ1最小输出值,AQ1最大输出值。将AQ1分配为电机频率,AQ1的类型可以设置为电压或电流,将AQ1的类型设置为电流,AQ1最小值设置为4mA,最大值设置为20mA。其中, AQ1最大值对应的是参数最大频率(tFr)。

进入AQ2配置,包括AQ2分配,AQ2类型,AQ2最小输出值,AQ2最大输出值。将AQ2分配为电机输出电流,此时,电机中的电流值为 0 至 2 倍变频器额定输出电流,变频器额定输出电流可以在右侧铭牌上查看。