我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610警告如何排查?

问题描述:
ATV610警告如何排查。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器操作面板旁有一排指示灯,从上至下第二个三角形感叹号红色指示灯闪烁则表示变频器检测到状态异常发出警告,当第二个红色指示灯常亮时则表示变频器出现故障。

当变频器出现警告时,首先进入变频器菜单3 诊断菜单下 3.3 警告,查看当前具体的警告记录以及是在警告来自哪个警告组。根据警告提示确认机器是否正常运转。如确认当前机器状态正常,可以忽略当前警告。

解除警告的方法是:依次进入4完整设置,4.6 错误警告处理,警告组件配置,进入相应的警告组找到当前警告记录的警告,按OK键取消该警告后面的√即可 解除该警告。