我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV610如何更改自带面板显示内容?
问题描述:
ATV610如何更改自带面板显示内容。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

进入主菜单找到7我的偏好,进入后找到7.3客户自定义,进入后是显示屏类型,进入后是显示类型,默认是数值显示,也可以选择条形图显示。

再返回7.3菜单中的显示屏类型,进入参数选择,此处只能选择2个参数,可以看到默认选择的是电机输出频率和电机输出电流,如果要选择其他的参数,需要先取消选择其中的一个参数,然后再选择其他参数。