我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610如何修改语言?

问题描述:
ATV610如何修改语言。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610自带面板支持英语,中文,德语,西班牙语,法语,意大利语,俄语,土耳其语。如果要从中文状态切换到其他语言状态,可以进入主菜单找到7我的偏好,进入后找到7.1语言选择,进入后选择自己需要的语言,按OK键确认即可。

假如在第一次上电的过程中不小心选择了英语,想要改回中文,先按下右上角的Home键进入主菜单,然后找到菜单7My Preference进入后找到7.1Language就是语言菜单,进入选择中文再按OK键确认即可。