Video:ATV610启动需要如何设置?
问题描述:
ATV610启动需要如何设置。所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
本视频介绍了ATV610启动需要设置的相关参数。介绍了面板显示的内容及各个按键的作用。
拿到一台变频器,首先需要确认变频器的启动信号和频率给定是如何控制的,ATV610变频器默认的是通过DI1的端子启动,通过AI1模拟量0-10V电压调速。
如果变频器在使用过程中没有经常调速的需求,可以直接将1.2简单启动中的参数低速频率设置为需要的运行频率,给变频器启动信号后,变频器就会从0Hz加速到设置的低速频率运行。
如果需要端子启动,AI2模拟量给定,需要将参考频率通道1配置设置为AI2。如果只需要通过变频器自带的面板控制启停和调速,只需要将参数参考频率通道1配置设置为远程终端频率给定。给定和控制通道设置完成后,还需要设置电机参数,如果继电器输出或者模拟量输出有接线,还需要在输入输出菜单中设置相应的参数。
是否有帮助?