我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Modscan32如何控制ATV610变频器?

问题描述:
Modscan32如何控制ATV610变频器。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频介绍了如何使用Modscan32软件通过Modbus RTU串行链路控制ATV610变频器运行。

首先配置变频器串口参数,然后根据组合模式或IO模式来设置变频器给定及命令通道为modbus。用USB转485编程电缆连接电脑与ATV610变频器的Modbus通讯端口,打开Modscan软件,配置软件的连接com口参数、设备ID、起始寄存器地址、寄存器数量、寄存器类型等,正常连接后可以读取所需寄存器数值,并根据变频器当前所配置的组合模式或IO模式控制流程发送相应命令字和频率给定,即可正常控制变频器起停及调速。