我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置Modbus RTU通信?
问题描述:
SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置Modbus RTU通信。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

本视频主要介绍SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置ModbusRtu通信,操作如下:

1.进入配置界面,在串行线路1里配置好协议和通信参数,在Modbus界面将将传输模式更改成RTU,模式设置为主站,设置完成后点击应用;

2.在编程界面里调用READ_VAR和Write_var功能块;

3.在工具-通讯对象里配置read_var和Write_var功能块 ;

4.将程序下载至PLC。