我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置Modbus TCP通信?
问题描述:
SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置Modbus TCP通信。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

本视频主要介绍SoMachine Basic如何通过Read_Var Write_Var配置ModbusTCP通信,操作如下:

1.在ETH1里配置好客户端本体的IP地址,子网掩码和网关地址,在Modbus TCP界面配置好服务器的IP地址,点击应用;

2.在程序段里调用Read_Var和Write_Var ;

3.在工具-通讯对象里配置Read_War和Write_War功能块;

4.将程序下载至PLC。