我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMachine Basic如何实现Modbus IO扫描?

问题描述:
SoMachine Basic如何实现Modbus IO扫描。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

本视频主要介绍SoMachine Basic如何实现Modbus IO扫描,操作如下:

1.进入配置界面,在串行线路1里协议选择Modbus serial IO Scanner,设置好相关通信参数然后点击应用;

2.点击添加按钮。设置好从站地址,进入通道设置;

3.进入配置界面。选择对应的功能码,配置好相关的读取从站地址起始地址和长度,配置好后点击确定;

4.在编程界面的工具菜单下的网络对象里找到对应的映射地址;

5.将程序下载至PLC。