Video:SoMachine Basic如何实现Modbus TCP IO扫描?
问题描述:
SoMachine Basic如何实现Modbus TCP IO扫描。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
本视频主要介绍SoMachine Basic如何实现Modbus tcp IO扫描,操作如下:
1.进入配置界面,在ETH1里配置好本机IP地址,子网掩码和网关地址,点击应用;
2.在ETH1下方驱动里,勾选Modbus TCP IO Scanner,输入Modbus TCP从站IP地址后然后点击添加按钮;
3.进入配置界面。选择对应的功能码,配置好相关的读取从站地址起始地址和长度,配置好后点击确定;
4.在编程界面的工具菜单下的网络对象里找到对应的映射地址;
5.将程序下载至PLC。
是否有帮助?