我们今天能为您提供什么帮助?

Micrologic X控制单元脱扣波形捕捉功能是否需要24VDC电源?

问题描述:
Micrologic X控制单元脱扣波形捕捉功能是否需要24VDC电源?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micologic X控制单元配置脱扣波形捕捉数字模块可以实现短脱扣波形捕捉功能和长脱扣波形捕捉功能。

短脱扣波形捕捉功能:可记录脱扣前4个周波和脱扣后1个周波的相电流和中性线电流波形。每次能存储1条短脱扣波形捕捉记录,新的纪录会自动覆盖旧记录。波形记录储存在非易失性寄存器中,无需24VDC电源。

长脱扣波形捕捉功能:可记录脱扣前35个周波和脱扣后15个周波的相电流,中性线电流,以及相电压波形。每次能存储3条长脱扣波形捕捉记录,新的纪录会自动循环覆盖旧记录(生成的最新记录会覆盖最早的记录)。波形记录储存在非易失性寄存器中,需要24VDC电源。