我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器在海拔2500m、3500m、4500m的相关降容数据是多少?

问题描述:
MTZ空气断路器在海拔2500m、3500m、4500m的相关降容数据是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

样本上给出的降容参数是2000m、3000m、4000m、5000m高度,因为天气的好坏之间的变化可以导致压力的变化,500m的差异几乎等同于这个海拔高度,详见下表: