问题描述:
SoMachine Basic平台下,配置的TM3模块若出现故障的诊断方法所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); Modicon TM3扩展模块解决方法:
可以诊断,这些对象提供了每个 I/O 通道的运行状态。模块 x 输入通道 y 的 %IWSx.y 。
下表介绍了%IWS输入通道状态字节:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以诊断,这些对象提供了每个 I/O 通道的运行状态。模块 x 输入通道 y 的 %IWSx.y 。
下表介绍了%IWS输入通道状态字节:

是否有帮助?