我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元设置保护定值有哪几种方式?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元设置保护定值有哪几种方式?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ Mic X型控制单元保护定值有四种设置方式,设置方法如下:

1、通过 Micrologic X 显示屏来设置,步骤:主页 → 保护 → xxx(长延时/短延时/瞬时/接地保护);

2、通过电脑使用 EPC软件(EcoStruxure Power Commission)(受密码保护);

3、通过手机使用 Masterpact MTZ Mobile App(受密码保护);

4、通过通讯设备利用通讯网络发送设置命令(受密码保护)。