我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic V1.6 新增IF THEN ELSE判断指令如何使用?
问题描述:
SoMachine Basic V1.6 新增IF THEN ELSE判断指令如何使用?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine Basic 软件更新到V1.6版后支持了IF THEN ELSE判断指令,软件中指令具体编程方法见下图,举例新建判断指令IF0,满足IF0条件后需要执行的操作放到THEN后的梯级里,否则需要执行的操作放到ELSE0后面,最后不要忘记在下一梯级调用ENDIF0结束判断。