我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ带Micrologic X型控制单元因为故障脱扣后,脱扣原因LED指示灯是否会常亮?

问题描述:
MTZ带Micrologic X型控制单元因为故障脱扣后,脱扣原因LED指示灯是否会常亮?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ带Micrologic X型控制单元因为故障脱扣后,如果 Micrologic X 控制单元未受电,脱扣原因 LED 会在 4 小时后熄灭。如果Micrologic X 控制单元有单独供电,脱扣原因 LED 也会在 4 小时后熄灭。在这个时间之后,可以按下测试/复位按钮再次点亮这些指示灯。