我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器如何订购连接合闸组合触点EF?

问题描述:
MTZ空气断路器如何订购连接合闸组合触点EF?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1,MTZ固定式断路器不存在连接/合闸触点EF,MTZ1抽屉式断路器因结构限制也加装不了EF触点。

2,MTZ2/3抽屉式断路器可以配置连接/合闸触点EF,如需配置1-4个EF触点,则同时需要另外选配一组OF(4个),如需配置5-8个EF触点,则同时需要另外选配两组OF(8个)。

3,选配连接/合闸触点EF时,同时标配CE连接位置触点驱动器。