我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器欠压电平USL参数不能修改是什么原因?
问题描述:
为什么ATV340出厂参数在RDY状态下,[欠压电平]USL不能修改?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

默认出厂参数 变频器的默认输入电压是480V,可以通过修改 完整设置->错误警告处理->欠压处理->电源电压参数从而使 欠压电平USL参数可以修改。

电源电压的值与[欠压电平]USL参数设置的范围详见下表:

电源电压设置值 欠压电平最小值 欠压电平最大值
480V 255V 255V
460V 242V 255V
440V 228V 255V
400V 202V 255V
380V 190V 255V