我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器不同规格的能做连杆联锁吗?
问题描述:
MTZ空气断路器不同规格的能做连杆联锁吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

对于MTZ1,仅允许相似类型设备之间的连杆联锁,不能将固定式与抽屉式设备做连杆联锁,也不允许MTZ1和MTZ2或MTZ3之间做连杆联锁。

对于MTZ2和MTZ3,固定式和抽屉式设备之间的所有连杆联锁都是可以实现的。