我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器历史故障中故障代码寄存器是哪些?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器历史故障中故障代码寄存器是哪些?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV61/ATV71变频器可以记录8个历史故障,而 ATV630、ATV930变频器可以记录15个历史故障,寄存器分别是DP1-DPF,如下表:

这15个历史故障的寄存器地址是不连续的,历史故障寄存器里的故障代码的对照表见附件。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



附件
ATV御程系列变频器历史故障代码寄存器信息整理_202303231716.xlsx