我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器自整定无法通过,自整定状态一直显示“整定等待中”是什么原因?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0ATV630、ATV930变频器自整定无法通过,自整定状态一直显示“整定等待中”是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器在做自整定时,先确认变频器的状态,如果变频器不是处于Rdy(准备运行状态),变频器将不执行自整定操作,自整定状态一直显示“整定等待中”。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。