问题描述:
MTZ空气断路器配有ULP接口后,还需要另外给F1-,F2+端子接24Vdc电源吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
不需要再给F1-,F2+端子额外接电源线。实际上F1- F2+端子和ULP接口在断路器上占据相同的位置,二者是或的关系,一旦给断路器安装ULP接口,就不存在独立的F1-,F2+端子,此时控制单元从ULP接口上的电源端子取电即可。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不需要再给F1-,F2+端子额外接电源线。实际上F1- F2+端子和ULP接口在断路器上占据相同的位置,二者是或的关系,一旦给断路器安装ULP接口,就不存在独立的F1-,F2+端子,此时控制单元从ULP接口上的电源端子取电即可。
是否有帮助?