MTZ空气断路器MicrologicX控制单元过欠压保护27-1和27-2、以及59-1和59-2的区别?
问题描述:
MTZ空气断路器MicrologicX控制单元过欠压保护27-1和27-2、以及59-1和59-2的区别?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
1、27-1欠压保护整定值,当V12,V23,V31或V1N,V2N,V3N中的三个测量值其中之一达到设定值时触发保护
2、27-2欠压保护整定值,当V12,V23,V31或V1N,V2N,V3N中的三个测量值均达到设定值时触发保护
3、59-1过压保护整定值,当V12,V23,V31或V1N,V2N,V3N中的三个测量值其中之一达到设定值时触发保护
4、59-2过压保护整定值,当V12,V23,V31或V1N,V2N,V3N中的三个测量值均达到设定值时触发保护
注:对于欠压(ANSI 27)和过压(ANSI 59),可以选择线电压监测(V12,V23,V31),也可以选择相电压监测(V1N,V2N,V3N)。
是否有帮助?