我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV650、ATV950变频器的面板VW3A1111从变频器上拆下后,如何还能使变频器满足IP55的防护等级?
问题描述:
ATV650或ATV950变频器面板VW3A1111从变频器上拆下后,加VW3A1116以保证变频器IP55的防护等级

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

为了保证ATV650或ATV950变频器拆下面板后IP55的防护等级,必须订购VW3A1116的附件。安装见下图: