我们今天能为您提供什么帮助?

ATV900变频器为多配置或者多电机模式时,如何通过PLC判断变频器处于哪种模式?

问题描述:
如何通过PLC判断ATV900变频器处于多配置或者多电机的哪种模式

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

要知道哪个配置是激活的,可读取寄存器CNFS,地址8020的状态。

0=进行中(更改配置时)

1=配置0激活

2=配置1激活

3=配置2激活

4=配置3激活