我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器如果需要接入NPN输出类型的编码器(有2个输出通道),应选择哪种编码器卡?如何接线?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如果需要接入NPN输出类型的编码器(有2个输出通道),应选择哪种编码器卡?如何接线?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器如果需要接入NPN输出类型的编码器(有2个输出通道),应选择VW3A3424编码器卡,接线如下:

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。