MTZ空气断路器Micrologic X控制单元可以测量电流需量吗?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X控制单元可以测量电流需量吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ Mic X 控制单元可以计算电流需量和功率需量,这几项参数在控制单元液晶屏上无法显示,可以在FDM128,手机APP或者通信读取。电流需量采用热力计算方法,积分时间可以在1分钟到60分钟之间调整,步长是1分钟;功率需量采用滑差法计算,滑差时间可以在1分钟到60分钟之间调整,步长是1分钟。
是否有帮助?