我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的接地故障报警数字模块具体指什么功能?与接地故障保护和漏电保护是否冲突?
问题描述:
MTZ空气断路器的接地故障报警数字模块具体指什么功能?与接地故障保护和漏电保护是否冲突?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

接地故障报警数字模块提供接地故障报警或漏电报警。它们独立于接地故障保护和漏电保护,并拥有单独的设定值。与接地故障保护和漏电保护并没有直接的联系,所以并不冲突。接地故障报警适用于Micrologic 2.0X,5.0X和6.0X,漏电报警适用于Micrologic 7.0X。