我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器开关在选型时,互感器额定值In怎么选择?

问题描述:
MTZ空气断路器开关在选型时,互感器额定值In怎么选择?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

互感器额定值In指的是框架断路器的额定电流,过载长延时Ir就是以互感器额定值In为基准值调节的。默认的是互感器额定值跟框架电流一样,也可以选比框架电流小的档位。如MTZ1 08的开关,框架电流是800A,互感器额定电流可以选800A630A400A,此时Ir的调节也是以选定的互感器额定电流为基准来调节。