我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]在Vijeo Designer平台中,HMIDT752可以与HMIG3U组合使用吗?
问题描述:
在Vijeo Designer平台中,HMIDT752可以与HMIG3U组合使用吗?

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

HMIDT752与HMIG3U组合使用所需要的Vijeo Designer最低版本为V6.2 SP9,或者使用EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1及以上版本,低于这些版本则无法配置。