我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器端子启停和调试,为何按图形终端显示器上的STOP键,变频器会停止输出?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器端子启停和调试,为何按图形终端显示器上的STOP键,变频器会停止输出?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV930系列变频器设置为端子控制、端子给定频率,当它运行时,按图形终端显示器上的STOP键,变频器会停止输出,原因是参数“停止键启用”默认为“是”,当改成“否”以后,STOP键失效。

查找菜单“停止键启用”的方法:找 [完整设置]—[命令与给定值]--- [停止键启用],按确认键进去修改参数。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。