我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys U ASILUFC5 通信模块面板指示及LED含义?

问题描述:
介绍了TeSys U ASILUFC5 通信模块面板的指示及LED含义

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

ASILUFC5 通信模块面板如下图:

绿色和红色指示灯含义如下:

绿色”电源”LED

有 AS-i 总线电压

没有 AS-i 总线电压

红色“故障”LED

与主机之间没有交换

(AS-i 总线通信故障)

寻址故障

( 出厂设置地址为 0)

闪烁

没有 24V DC 辅助电压

位于 “TRIP” ( 脱扣) 位置

没有故障