我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine中使用顺序功能图(SFC)编程如何修改"步"的宽度和高度?

问题描述:
在步中标题过长时修改步的宽度来显示完整的步名称

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine中使用顺序功能图(SFC)编程时,有时会出现步名称过长,无法在步中完整显示影响编程的情况,如下图所示:

这时可以在SoMachine软件的菜单栏里找到“工具”点击“选项”在“SFC编辑器”中的“布局”对话框中,修改“步宽度(S)”,将该值增大,则可以增大步的宽度,如下图所示:

修改好后点击确定,修改后的步宽度如下图所示,可以完整显示步的名称。