问题描述:
SoMachine使用OPC UA功能时通过服务器配置当中的选项来修改默认的服务器端口所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在SoMachine中使用OPC UA功能时,如果想要修改OPC UA服务器的端口号,这里以M251为例(M241与之相同),在“设备树”中双击“MyController”在“OpcUa服务器配置”这个选项卡中,修改“服务器端口”的值即可,如下图所示:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在SoMachine中使用OPC UA功能时,如果想要修改OPC UA服务器的端口号,这里以M251为例(M241与之相同),在“设备树”中双击“MyController”在“OpcUa服务器配置”这个选项卡中,修改“服务器端口”的值即可,如下图所示:
是否有帮助?