我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22使用Modscan测试时,操作752控制字时为什么会收到错误报文?
问题描述:
使用Modscan测试ATS22的Modbus通讯,操作752控制字时为什么会收到错误报文?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

这是因为使用Modscan测试Modbus通讯时,会在扫描表里自动读取752控制字的值,但是752寄存器只能使用06或16功能码进行写入操作,Modscan自动读取752时使用的是03功能码,所以ATS22会返回错误报文。如下图:

可以用Modscan读取状态字256的值,在写入寄存器的界面修改为752控制字,就可以正常操作控制字了。如下图:

下图是通过06功能码对752寄存器写1操作的报文:

注意:由于Modscan里的寄存器地址相对于施耐德软起动器或变频器有1位地址偏移,所以图中的寄存器地址都是加1的。