ATV212变频器能否设置为模拟量输入超过阈值后启动运行?
问题描述:
ATV212变频器能否通过模拟量输入超过阈值作为启动信号?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
这个功能需要将ATV212的继电器输出点设置为62(当模拟量VIA输入超过阈值,继电器动作),将该继电器连接到ATV212的启动信号回路,默认为F端子,就可以实现这个功能。
举例:VIA作为模拟量输入,RY作为继电器输出,VIA的电压超过6V后变频器启动,小于5V时停机。
参数设置如下:
F130=62
F160=55%(阈值5.5V)
F161=5%(回差0.5V)
是否有帮助?