我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22以Q结尾的软起动器,相电流2 LCr2显示为--- 是否正常?第二相的电流能否通过通讯读取?
问题描述:
ATS22以Q结尾的软起动器,相电流2 LCr2显示为--- 是否正常?第二相的电流能否通过通讯读取?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22***Q的软启动器LCr2 相电流 2 显示为--- 是正常情况。

ATS22***Q 功率部分的框图如如所示

只有第一相和第三相有电流互感器,所以只能显示L1和L3的电流。

ATS22*Q结尾的软起B相没有电流互感器,检测不了B相电流,所以modbus通讯也读不到B相电流。