面板KCG2YZ与面板KCF3PZ在柜门开孔尺寸是否一样?
问题描述:
负荷开关面板开孔尺寸介绍所属产品线:
进口Vario 负荷开关解决方法:
面板KCG2YZ在柜门开孔尺寸与面板KCF3PZ在柜门开孔尺寸是一样的,如下图一所示。

图一
面板KCG2YZ配合适配器板KZ106适用于V3和V4负荷开关本体,面板尺寸90*90,4个螺钉固定;在柜门开孔尺寸见下图二红色标识开孔孔位:
图二
面板KCF3PZ适用于V5和V6负荷开关本体,面板尺寸90*90,4个螺钉固定;在柜门开孔尺寸见下图三红色标识开孔孔位:
图三
是否有帮助?