我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMachine如何添加M218?

问题描述:
SoMachine 添加M218硬件目录

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218

解决方法:

本视频介绍SoMachine如何添加M218,步骤如下:

1.软件适用于SoMachine V4以上。

2.将Somachine的ISO镜像文件加载到虚拟光驱。

3.启动Somachine configuration manager。

4.进入本地产品代码,产品代码如下:

M218: KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ

HMIGXO: DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3

M218 + HMIGXO: 23AXZ59FR4MHRZCVU7CHWS5KU2

5.输入后相应的设备已经在界面里显示,勾选所需的设备后点击立即应用。