Video:M241,M251如何通过以太网连机?
问题描述:
M241 M251 以太网连机所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251解决方法:
本视频介绍M241如何通过以太网连机,步骤如下:
1.将电脑的IP地址更改到和逻辑控制器同一个网段,子网掩码设置成相同。
2.进入设备树,双击My Controller进入控制器选择列表,双击M241,此时可以看到节点名称里会自动显示M241的节点名称。
3.点击登录按钮下载程序,在程序段里,我们可以看到程序已经下载到控制器里。
是否有帮助?