我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M218如何通过以太网连机?

问题描述:
M218使用以太网传输程序

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218

解决方法:

本视频主要演示M218如何通过以太网与SoMachine V4.x软件联机,也可以作为SoMachine软件平台的其它系列PLC(如M241、M251、M258、LMC058等)以太网联机的参考。 步骤如下:

1.M218需要在Somachine V4平台以上才支持以太网联机。

2.将网线连接至M218设备,PC的IP地址更改成M218一个网段,子网掩码和M218更改至相同。

3.打开Somachine网关,在远程连接里添加M218的IP地址。

4.打开项目工程,进入设备树,双击My Controller进入控制器选择,然后登陆。