我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M100,M200如何通过TF卡将程序从一台控制器复制到另外一台控制器?

问题描述:
SoMachine Basic M100 M200通过TF卡将程序复制到另外一台控制器

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

本视频介绍M100/M200如何SD卡将程序复制到另外一台控制,步骤如下:

1.SD卡需要格式为FAT32 , 容量小于32G。

2.将SD卡插入需要被复制程序的控制器,控制器设置为停止模式,等待SD卡灯闪烁或熄灭后拔出SD卡,将原有控制器设置为运行状态。

3.将需要下载程序的控制器断电,插入已经复制程序的SD卡,恢复控制器供电,此时控制器的SD灯会常亮,等到SD灯闪烁或者熄灭的时候拔出SD卡,将控制器设置为运行状态即可。