Video:M340如何配置本体IP地址?
问题描述:
M340配置本体IP地址所属产品线:
Modicon M340解决方法:
本视频介绍M340如何配置本体IP地址,步骤如下:
1.在项目浏览器里展开通讯选项,对网络选项鼠标右键选择新建网络;(可直接拖至00:17观看)
2.双击该网络,在型号系列里选择对应的CPU型号,进入IP配置选项,在IP配置里配置好需要的IP地址,子网掩码和网关,点击确认按钮;(可直接拖至01:03观看)
3.在项目浏览器里展开PLC BUS-RACK-PLC,双击以太网口,选择通道3,选择以太网TCP/IP,选择刚才建立的网络。点击确认按钮,通过USB将程序下载至PLC,此时新的IP地址会生效;(可直接拖至02:07观看)
是否有帮助?