变频器工作时,上端带漏电保护的断路器为什么会跳闸?
问题描述:
变频器进线侧可以加漏电保护吗?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
变频器所产生的漏电流成分比较复杂,大致由进线EMC滤波器引起的漏电流、各结构组件引起的漏电流、电机侧由于电机电缆的寄生电容引起的漏电流、电机轴承通路造成的漏电流等等。
特别是在变频器运行时,变频器的输出电压为不规则高频斩波脉冲,在电机电缆寄生电容的作用下,会产生频谱复杂的高频对地漏电流,其大小取决于很多因素,包括功率大小、电机电缆的类型与长度、电缆敷设的方式、变频器控制柜和电机的接地方式与质量以及斩波频率等等。
另外,施耐德部分型号的变频器还集成有EMC滤波器,其对地电容在变频器上电和运行期间,也会引起高频漏电流。
此时,总开关使用常规人身直接触电保护的低门槛值动作的漏电断路器,可能会因变频器的高频漏电流引发误脱扣。
当由变频器高频谐波引起的漏电保护开关跳闸时,应当使用对高频漏电流有滤波作用的漏电断路器,或者使用额定脱扣电流在300mA以上的漏电断路器。
施耐德推出了B型剩余电流动作开关(iID),以实现对脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流、非工频剩余电流以及传统的正弦波剩余电流的全方位保护,可以为变频设备提供漏电保护。
是否有帮助?