我们今天能为您提供什么帮助?

变频器通讯调速使用8602(16#219A)地址给定转速时,转速和实际频率是如何对应的?

问题描述:
施耐德ATV系列变频器通讯控制使用8602(16#219A)地址给定转速时,转速和实际频率是如何对应的?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

施耐德ATV系列变频器通过8602(16#219A)这个地址给定速度时对应的单位是rpm(转/分钟),若换算为频率,额定频率对应的是电机同步转速。同步转速计算公式为n=60f/p,其中f为电机额定频率,P为极对数(极数除以2)。

例如一台电机额定频率是50Hz,极数是4极,那么根据同步转速公式n=60f/p可计算得到同步转速n=60*50/2=1500rpm(转/分钟),那么1500rpm就对应50Hz。