我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器ModbusRTU通讯 I/O扫描器中输入和输出只默认了前两个字,如何通过I/O扫描器读写其他参数?

问题描述:
ATV340***N4 ModbusRTU通讯 I/O扫描器中输入和输出只默认了前两个字,如果需要通过I/O扫描器读或者写其他参数,怎么实现?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340***N4 ModbusRTU通讯 I/O扫描器中输入和输出只默认了前两个字,其他输入输出字可以通过SOMOVE软件自定义。配置SOMOVE参考下图: