我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器DI1端子没有接线,为什么DI1和0V之间会有24V电压?

问题描述:
ATV340变频器DI1端子没有接线,为什么DI1和0V之间会有24V电压?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器DI1端子没有接线时,如果在DI1和0V端子或COM端子之间能测量到24V电压,需要检查SK/EXT/SRC 拨码开关的位置。当SK/EXT/SRC拨码开关处于SK位置时,DI输入端子和COM端子/0V端子之间就会有直流24V的电压。