我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器AQ1设置为电机频率,50Hz运行时输出只有16.7mA或者8.3V是什么原因?

问题描述:
ATV340变频器AQ1设置为电机频率,50Hz运行时输出只有16.7mA或者8.3V是什么原因?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

AQ1设置为电机频率时,模拟量的最大值对应变频器简单启动里面的参数最大输出频率的值,默认最大输出频率为60Hz,如果要求AQ1模拟量最大输出值对应50Hz,把最大输出频率改为50Hz即可,AQ1模拟量的最大和最小值可以在完整设置-输入输出-模拟I/O-AQ1配置中设置。